This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:cc3220

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998995/cc3220s-cc3220

器件型号:CC3220S

是否有适用于 CC3220的 Linux 驱动程序或任何其他主机接口方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 您可以使用 CC3220 AT CMD 应用程序(来自 SDK)通过 UART 进行连接(Linux 端不支持驱动程序、您需要通过 TTY 接口编写应用程序)。

    通常、对于 Linux 客户、我们建议使用 WL18xx、该 WL18xx 更适合(它仅处理802.11 Mac、可随时与外部 n/w 堆栈集成)并包含 Linux 驱动程序。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的回复、

    您能否建议将 CC3220与 Linux 主机集成以实现最佳性能的最佳方法? 基于 UART TTY 的应用层不是标准且速度慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以替换 UART 到 SPI 的主机接口以获得更高的带宽。 这将需要您更新 AT-cmd 应用程序-不支持 SPI。

    通常、cc32xx 不是专为高吞吐量或 Linux 而设计的。  

    对于 cc31xx (但不是 cc32xx)、您可以选择使用网络旁路模式(请参阅 NWP 程序员指南中的第6.5.4章)。 这将更适合 Linux 架构并支持使用 Linux 内核网络堆栈。 但是、我们不支持网络设备驱动程序。

    您可以看到、Linux 中没有 Simplelink 的标准解决方案。 WiLink 专为 Linux 而设计。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的澄清和建议