This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135的支持级别

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998949/cc3135-support-level-for-cc3135

器件型号:CC3135

TI 没有使用合适的 SDK 来支持 CC3135是否有充分的原因? 客户必须将解决方案逐项处理。 为了使用 CC3135而需要聚集的不同 SDK 不提供有意义的北区示例。  

CC3135有前途吗? 我不愿意加入它。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    CC3135绝对有一个未来、我们将继续为其提供支持。

    由于 CC3135器件是网络处理器、因此提供完整 SDK 的挑战在于、许多软件组件依赖于并需要来自单独的主机处理器 SDK。 与 CC3135器件直接相关的主要软件组件是 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序和服务接收器(固件补丁)。 当我们发布 CC32xx SDK 的更新时、会定期维护和测试这些更新。 CC3135和 CC3235使用相同的服务回送和主机驱动程序代码。 主机驱动程序只需移植到您的主机平台、即可将其用作系统中的 Wi-Fi 网络处理器外设。

    此致、

    本·M