This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:CC3235MODAx 硬件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998832/launchcc3235mod-cc3235modax-hardware

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

尊敬的 TI:

 CC3235MODx 和 CC3235MODAx 的数据表中、当我单击第85页中的链接时、它会将我重定向到 CC3235MODAx 硬件设计文件。 但 TI 网站上没有 LAUNCHCC3235MODA 硬件。 只有 LAUNCHCC3235MOD

在哪里可以找到 CC3235MODA 的硬件?

顺便说一下、您能告诉我 MOD 和 MODA 版本之间的推理吗? 它只是集成天线吗?

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    是的、唯一的区别是 MODA 版本具有集成天线。

    除了集成天线的面积外、PCB 布局设计将是相同的。 请参阅数据表中的第10.3.3节。 这有道理吗?

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    是的、但 TI 不销售此产品(LAUNCHCC3235MODA)、对吧?

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、  

    没错。 我们不销售 Moda LaunchPad。

    BR、