This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:有关 CC3220SF PCB 天线的查询

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998388/cc3220sf-queries-regarding-cc3220sf-pcb-antenna

器件型号:CC3220SF

您好!

有一些关于 CC3220SF 的问题。 我们计划在即将推出的产品中使用 SoC。

我找不到足够的芯片库存。 它是否会很快停产?

是否有适用于 PCB 天线的参考设计? 我可以看到有一个带 PCB 天线的模块、但我找不到可提供有关天线及其性能的详细信息的设计文档。

launchpad 中提供的芯片天线不符合我们的规格。 是否可以使用以下天线?

https://www.digikey.com/en/products/detail/proant-ab/PRO-OB-440/4895679

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有集成天线的模块是我们唯一的 PCB 天线参考。 可以使用另一根天线、但会影响认证。  

    如果您从我们的报告中的列表中选择天线、它仍将在 FCC 认证范围内。

     

    如果您选择其他天线、请确保(1)天线类型相同、(2)增益应小于或等于(与列出的类似类型天线相同)、(3)带外行为应相似。

     

    这是我们为客户在选择天线时所遵循的指南。 如果您选择的天线不在我们的报告中、那么最终决定是否可以将我们的认证与其他天线一起重复使用是测试机构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划在我们的 PCB 设计中使用 CC3220SFMODA 中提供的 PCB 天线设计。 参考设计文件和规格在哪里?

    对此有任何评论吗?

    我找不到足够的芯片库存。 它是否会很快停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我们不提供 PCB 天线作为非天线模块的标准参考、这些模块使用芯片天线。 您可以从天线模块复制天线设计、但需要自行测试和验证设计。 您可以在 以下位置申请模块设计文件:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

    在资源项下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    对此有任何评论吗?

    我找不到足够的芯片库存。 它是否会很快停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这方面、我无能为力-我建议使用页面底部的"联系我们"链接并咨询我们的 TI 支持团队。