This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:每个频段的吞吐量以及11ac/11ax 支持

Guru**** 2535320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161642/wl1807mod-the-throughput-of-each-frequency-band-and-11ac-11ax-support

器件型号:WL1807MOD

各位专家、您好!

问题1:是否有关于每个频段吞吐量的任何文档?

我在数据表的第1页上找不到除 TCP 80Mbps 和 UDP 100Mbps 以外的任何文档。

问题2:是否计划发布支持11ac 和11ax 的模块?

我找到了以下主题、很乐意收到信息。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037528/wifi-6-devices

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161642/wl1807mod-the-throughput-of-each-frequency-band-and-11ac-11ax-support:是否有任何有关每个频段吞吐量的文档?

    否 吞吐量不受频段的保证、而是受通道调制和链路完整性的保证。 数据表指定了最大吞吐量。 例如、您可以使用 MIMO 或5GHz 在 WL18xx 上实现更高的速度。  

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161642/wl1807mod-the-throughput-of-each-frequency-band-and-11ac-11ax-support:是否有发布支持11ac 和11ax 的模块的计划?

    请联系您所在地区的 TI 现场代表。 这不能在公共论坛上讨论。