This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:WiFi 全双工音频网状网络

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1160689/cc3200-launchxl-wifi-full-duplex-audio-mesh

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200WL1807MOD

CC3200音频流示例是否在对等网络上实现? 我们是否可以扩展演示、以便我们可以与中间的继电器节点保持全双工音频连接、从而扩大覆盖范围? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    音频流示例不使用网状网络或 P2P、CC3200不支持这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望构建一个无线网状网络、在该网络中、我们可以通过中间的继电器节点在基极节点和边缘节点之间实现全双工音频。 通信始终在基节点和外设节点之间、 并且一次只存在一个通信通道。 请指引我们使用现成的 TI 硬件/软件解决方案、或将其作为实施的起点。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的项目需要 Wi-Fi 网状网络、我们确实提供了支持 Wi-Fi 网状网络的 Wi-Fi 器件。 器件为 WL1807MOD https://www.ti.com/product/WL1807MOD

    此器件可轻松与通过 SDIO 连接的嵌入式 Linux 处理器配对。 在现成的解决方案中、您可以在 以下位置使用我们的 AM62入门套件板:https://www.ti.com/tool/SK-AM62 

    您可以使用最新支持的 TI 内核立即开始评估 TI Wi-Fi 网状网络、硬件已经为您解决了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有通过 WiFi 网状网络进行音频流式传输的示例? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 WiFi 流式传输的示例、但我们有一个有关如何启用 Wi-Fi 网状网络的指南: https://www.ti.com/lit/an/swaa166/swaa166.pdf?ts=1665694412089 

    wl18xx 是一款 Wi-Fi 收发 器、因此您可以在 Linux 内核中开发应用、并立即启用与收发器的连接。 您不会对 wl18xx 本身进行编程、该驱动程序包含在 Linux 内核中。 这简化了 Linux 应用的开发时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  WL1837MODAUDCAPE 电路板和/或源代码、在以下可用演示中所示的示例中使用  

    training.ti.com/wilink-8-wifi-mesh-demo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Geetha、我已经链接了这些资源。 该精确项目的源代码不可用。