主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF、 SysConfig
TI 朋友和家人、
我们有一位客户尝试使用内部开发的应用程序对其通信控制板上的 CC3220MODSF 模块进行编程。 他们目前正在尝试在不使用外部 MCU 的情况下使 Wi-Fi 模块正常工作、以便能够使用外部天线和外壳运行一些基本的信号强度测试。 目前、它们正在尝试通过 UART 端口与模块通信。 这是设计上的 J3 (我可以单独发送原理图)。 用于使用 FTDI TTL-232R-3V3 UART 转 USB 电缆连接到 PC (https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf)。 他们尝试了 UARTLOAD 和 UARTLOAD_funcitonal_4WJ SOP 配置、但看不到 UART TX 和 RX 信号上的任何信号传输。 尝试将电缆连接到 Putty 终端、并查看示波器上的 TX 和 RX 信号。 原理图中需要注意的一点是、nRESET 信号始终在电路板上拉低。 为了在家庭办公室轻松解决此问题、他们将 nRESET 信号短接至 JTAG 连接器 J1引脚10并将其连接至+3.3V 引脚 J1引脚1。 由于 nRESET 上的4.75K 下拉电阻和+3.3V 上的1K 下拉电阻、这会导致 nRESET 引脚上的分压器电压为2.7V。 +2.7V 是否足以将模块从复位状态中拉出?
问题:
- 是否有推荐用于该模块的 UART 编程/调试电缆?
- 我们是否有推荐用于 CC3220MODSDF 的 JTAG 调试器? XDS 是否像 LaunchPad?
- 是否有办法查看 CC3220是否未被保持在复位状态?
- 他们是否需要 UART TX 和 RX 以外的任何信号来通过 UART 对 CC3220进行编程?
- 他们还尝试使用 UniFlash 通过 FTDI 线缆加载软件、但收到错误消息。 查看日志消息、如果正确、似乎需要特定的 TI 调试器? 再说一次、该 XDS 是否像 Launchpad?
Ty、
是的