This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:完全不扫描 AP#39;s 2.4G 和5G SSID。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996576/cc3235modsf-an-ap-s-2-4g-and-5g-ssid-are-not-scanned-at-all

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我购买了日本国内产品的 AP 进行测试。

https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1800ax4-bk.html

但不会在 CC3235modf 上扫描 SSID (2.4GHz 和5GHz)。

目前、我的设备出现无法扫描5GHz 的问题。

因此、我预计只能扫描2.4GHz、但也不能扫描。

我检查了 AP 的配置、但没有什么特别之处、通常会在智能手机上扫描 SSID (即使是非常旧的 SSID)。

AP 支持802.11ax。   这会是个问题吗?

我将国家/地区代码更改为"jp"、但它不起作用。

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    AP 在哪个通道上运行? 您是否能够通过 CC3235扫描获取嗅探器捕获?

    这是您在另一个线程中扫描的唯一5GHz AP 吗?: e2e.ti.com/.../cc3235modsf-cannot-scan-5gh-channel

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我附加了2.4GHz 和5GHz 通道的捕获图像。 它设置为自动。

    e2e.ti.com/.../findingBuffalo.zip

    很抱歉、日语没有翻译成铬合金。

    我还连接了监听器捕获、该设备会重复扫描。

    查找的 SSID 是 Buffalo A-5070、 Buffalo A-5070-WPA3、Buffalo _2.4、 Buffalo _2.4_WPA3。

    CC3235 的 MAC 是 90:E2:02:8C:07:C6

    谢谢、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

     我在发送的日志中看不到 MAC 地址90:E2:02:8C:07:C6的任何事件。 您能否检查该地址并验证设备是否正在扫描?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新记录了日志。

    e2e.ti.com/.../findingBuffalo2.zip

    谢谢、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您的日志。 我需要一天或两天时间来分析这个问题。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    这似乎是我们在某些802.11ax AP 中看到的一个已知问题。 本季度末、SDK 中应发布针对此问题的服务攻击修复程序。

    我还将通过私人邮件与您进一步联系。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    非常感谢。 我将等待服务包。