This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:网络终端中的 P2P (WiFi Direct)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/997637/launchxl-cc3235sf-p2p-wifi-direct-in-network-terminal

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我尝试通过 P2P 模式将两个 LaunchPad-CC3235SF 与网络终端示例连接。

但是、尽管使用了'p2pstart'命令、但我无法连接两个器件。

我找到了一个询问同一问题的论坛链接(如下所示)、并尝试按照链接中的建议手动链接。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/878528/ccs-boostxl-cc3135-issue-with-p2p-in-network-terminal

遗憾的是、器件名称不断变化(mysimplelink_xx、xx 是随机字符、在 NWP 中内部生成。  请参阅网络处理器用户指南的第4.5.3.1节)  

因此、我无法再次连接这两个器件。 (因为设备名称在重新启动时会更改)

我应该怎么做? 请给我一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 P2P 模式是否是硬性要求? 在这种情况下、很难持续添加 Wi-Fi 配置文件以确保配对。

    让两个器件中的一个以 AP 模式启动并让另一个 CC3235作为工作站连接到它可能会更容易。 在 AP 模式下、您可以设置持久 SSID、因此您可以在 STA CC3235上添加配置文件、以确保您可以将两个器件重新连接在一起、而不必再次执行配置。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="300198" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/997637/launchxl-cc3235sf-p2p-wifi-direct-in-network-terminal/3686207 #3686207")是否硬性要求使用 P2P 模式? 在这种情况下、很难持续添加 Wi-Fi 配置文件以确保配对。

    否、这是学习熟悉 WiFi Direct 的原因。 那么 、我能否理解使用 P2P 模式连接 TI WiFi 芯片是困难的(或不可能的)?

    [引用 userid="300198" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/997637/launchxl-cc3235sf-p2p-wifi-direct-in-network-terminal/3686207 #3686207"]以便可以在 STA CC3235上添加配置文件、以确保可以将两个器件重新连接在一起、而不必再次执行配置

    我能看到一个添加配置文件的示例吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 P2P 模式下连接 TI Wi-Fi 器件、但使用保存的配置文件功能自动连接其中两个器件很困难、因为器件名称是随机的。 也许更好的方法是始终手动扫描 P2P 对等设备并手动连接、而不是依赖配置文件功能。

    要添加配置文件、请使用 sl_WlanProfileAdd 命令。 在网络终端中,这是 addprofile 命令。 使用该命令、您应该添加 AP 模式 CC3235的 SSID、这将允许自动连接。


    此致、

    Michael