This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120的 HTTP 客户端获取方法示例

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995609/cc3120-http-client-get-method-example-for-cc3120

器件型号:CC3120

尊敬的团队:

 

我们正在使用 CC3120开发基于物联网的产品。 我们已阅读 CC3120用户指南,但在用户指南中找不到“HTTP 客户端获取方法示例程序”。 请指导我们从哪里可以获得“CC3120的 HTTP 客户端获取方法示例”

 

此致、

Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viknesh Vadivel:

    最新版本的 Wi-Fi 插件具有 HTTP 客户端库(在 source/ti/net/http 文件夹中)、但遗憾 的是它没有示例。 您可以从 CC32xx SDK 中引用 HttpGet 示例、因为它使用相同的库。 您可以在以下位置找到 HttpGet 演示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJX80jEUY3hxL3BN6QJusQ__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah:  

    感谢您的即时响应。

    我们已经在 CC3120开发板的链接中尝试过该示例,但当代码的下一行执行时,我们会得到错误代码-2006。

    RET = HttpClient_connect (https://ClientHandle、HOSTNAME、0、0);

    误差进行计算。 H 文件错误代码-2006表示   

    "//*参数无效*/
    #define SL_RET_CODE_INVALID_INPUT "

    我们已将主机地址更改为其他地址、但仍会收到相同的错误代码-2006。 请帮助我们解决该错误。  

    示例代码链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJX80jEUY3hxL3BN6QJusQ__fc2e6sr__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viknesh:

    您是否  成功完成了 HttpClient_create 和 HttpClient_setHeader? HOSTNAME 定义为什么?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

     HttpClient_create 和 HttpClient_setHeader 都成功执行。 在   我们收到错误代码-2006的两种情况下,我们都使用了自己的网站和“">">http://www.google.co.in"”。  

    此致、

    Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viknesh Vadivel:

    我通过 CC3220示例成功连接到 http://www.google.co.in。

    能否仔细检查主机名格式和 HttpClient_connect 的参数?

    您还可以检查  主机 MCU 上的堆和堆栈是否足够大。 此外、请确保将服务攻击刷写到 CC3120。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。  我们从 TI 网站购买了 CC3120并与 CC26X2连接、但我们没有刷写任何服务包。 我们是否需要闪存服务包? 如果是、请指导我们。

    此致、

    Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viknesh Vadivel:

    是的、您需要刷写与 SDK 或 Wi-Fi 插件发行说明中列出的主机驱动程序版本或更新版本兼容的服务包版本。 请参阅 《UniFlash ImageCreator 基础 知识指南》、了解如何 创建 ImageCreator 工程、添加最新的服务包以及对图像进行编程。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    感谢您的澄清。 我在这封邮件中随附了 CC3120中的服务包屏幕截图、请检查并告知我们是否仍然需要安装服务包来解决此问题。  

    我还需要进一步说明、是否可以通过 SPI 将 CC3220与 CC26X2R1连接?

    此致、

    Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viknesh:

    是的、对于最新的 SimpleLink Wi-Fi 插件4.20、 所需的服务请求版本为3.16.0.1_2.0.0.0_2.2.0.7或更高版本。 您可以在插件的 tools/cc31xx_tools/servicepack-cc3x20文件夹中找到服务接收器。

    CC3220器件具有应用 MCU 和网络处理器、它们支持 SPI、UART 和其他外设。 您可以在 CC3220和 CC26x2R1之间使用 SPI 接口、该接口 将在应用中进行处理。

    此致、

    Sarah