This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:TI Wi-Fi 模块振动规格

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996301/cc3135mod-ti-wi-fi-module-vibration-specifications

器件型号:CC3135MOD

我想知道此 Wi-Fi 模块的振动规格(如果有)。 我们将在其中一个单元中实施此模块、我们需要对其进行振动测试。

我们用于大多数单元的振动曲线源自 MIL-STD-202H。 这些不是温和的测试、根据我的理解、本模块主要用于静止应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esteban、

    我将对此进行深入研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    CC3135MOD 的可变振动频率测试的参考规格为 JEDEC STD 22、B103、条件1。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您提供相关信息。 但是我研究了它,我发现的标准是“JEDEC 标准第22-B103B.01号”。 它说这是 JESD22-B103-B 的次要修订版本 您是否知道"-B"标准是对"JEDEC STD 22、B103"的更新、还是两种不同的标准?

    此致、

    Esteban。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    我不是100%肯定、但它很可能是更新、也不是一个不同的标准。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    关于振动标准(JEDEC STD 22、B103、条件1)、TI 模块是否已经使用该标准进行了测试并通过了抗振标准的验证? 或者,这只是测试 TI 模块的建议标准,客户必须按照标准进行验证?

    非常感谢您、

    Esteban。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    模块经过测试并成功通过。

    BR、