This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:最新 SDK

Guru**** 2749425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100, CC3135MOD, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995950/cc3135-latest-sdk

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他部件: CC3100SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

您好!  

我将使用适用于 CC3135的 SDK 版本1.3.0。 该器件的最新 SDK 是什么?产品文件夹是否与此内容保持最新?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3100 SDK 与 CC3135器件不兼容。 对于 CC3135器件、应使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN。 由于此插件不包含最新的主机驱动程序和 ServicePack、因此您可以从 CC32xx SDK 中使用此插件

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、

    作为后续步骤,与 CC3135预加载的服务包兼容的最新 SDK 是什么?  

    谢谢、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这取决于您使用的器件类型。

    • 如果是 CC3135 QFN、则内部没有服务包。 器件以 ROM 固件版本运行。 由于 QFN 器件需要与外部 SPI 闪存芯片配对使用、因此您需要在最终器件制造期间将 ServicePack 上传到 SPI 闪存中。
    • 对于模块 CC3135MOD、它附带预编程的 ServicePack。 但强烈建议在最终器件制造期间将 ServicePack 更新为最新版本。 如果您想知道模块内什么是 ServicePack 版本,可以使用 API 调用 sl_DeviceGet ()。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    听起来不错、无论在哪种情况下、我都可以从哪里获得这两者的最新服务包?  

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135的最新服务包和主机驱动程序、位于 CC32xx SDK 中。 也许听起来有点奇怪、但 CC32xx SDK 的更新速率比 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 更高。

    我建议下载 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 和 CC32xx SDK。 之后、通过 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 内的主机驱动程序从 CC32xx SDK 复制主机驱动程序。 CC32xx SDK 中也提供了适用于 CC3135器件的最新服务包。 CC3235器件的服务包与 CC3135器件完全兼容。

    但对于 CC3135的使用、有一个问题。 什么 MCU 将用作主机 MCU。 来自 SimpleLink 系列(例如 MSP432、CC26X2R 等)的 MCU、您将能够按原样使用主机驱动程序。 但是、如果您要使用另一个 MCU (例如 MSP430、TM4C 或第三方 MCU)、则需要将端口驱动程序连接到该 MCU。 有关主机驱动程序移植的一些信息、请参见 SWRU455

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将主机驱动程序从 CC32XX SDK 复制到 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 意味着什么? 您在这里提到的所有文件夹是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    适用于 CC32xx 的主机驱动程序可在 SDK 目录中找到:

    • \source\ti\drivers\net\wifi (*。h)
    • \sources\ti\drivers\net\wif\slnetif/(*。c)
    • \source\ti\drivers\net\wif\source/(*。c 和*。h)

    和内容(*。h 和*。c 文件)、您应该在 WiFi 插件内复制类似的文件。

    目录\source\ti\drivers\net\wif\porting 包含低级驱动程序实现。 您需要根据目标硬件(MCU)重写此实现。

    1月