This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:来自 CC3100的意外同步字节

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/997162/cc3100modboost-unexpected-sync-byte-from-cc3100

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

你(们)好

我将 SimpleLink 驱动程序移植到 STM32 MCU。 我以前移植过主机驱动程序、但 我没有看到这种情况。 任何人能否帮助了解 WiFi 模块的响应。

 连接到 MSP 开发套件后、开始序列如下所示:

SPI 写入4:65 87 78 56
SPI 读取4:BC DC CD AB

在我们的 MCU 上运行时、响应的第一个字节是 b9、而不是 bc。 我手动解码了示波器跟踪并验证 CC3100确实正在发送 bb9。

SPI 写入4:65 87 78 56
SPI 读4:B9....

有人能告诉我导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3100期望的同步字始终为0xABCDDCBA。 除该值以外的任何值都表示主机接口存在一些问题。

    有趣的是、您会看到第一个字节永远不是0xba、而是 bbb c 或 bb 9。 出于某种原因、似乎 CC3100的 SPI 输出存在位移。

    您正在使用什么 SPI 比特率? 如果您将其调低至1MHz 等极低的测试值、您是否仍然会看到同样的问题?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我让它开始工作、直到初始化完成