请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MODBOOST 主题中讨论的其他器件:CC3100
你(们)好
我将 SimpleLink 驱动程序移植到 STM32 MCU。 我以前移植过主机驱动程序、但 我没有看到这种情况。 任何人能否帮助了解 WiFi 模块的响应。
连接到 MSP 开发套件后、开始序列如下所示:
SPI 写入4:65 87 78 56
SPI 读取4:BC DC CD AB
在我们的 MCU 上运行时、响应的第一个字节是 b9、而不是 bc。 我手动解码了示波器跟踪并验证 CC3100确实正在发送 bb9。
SPI 写入4:65 87 78 56
SPI 读4:B9....
有人能告诉我导致这种情况的原因是什么?