This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:数据表中的 TX 功率与电流消耗测量条件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, BOOSTXL-CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996864/cc3135mod-tx-power-vs-current-consumption-measurement-conditions-in-the-data-sheet

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3135

你好。

我们正在评估 CC3135MOD。
在54OFDM 条件下连接和通信时测量功耗。
测量值小于数据表第20页中规定的电流消耗。
数据表中的电流消耗测量结果在什么条件下?
具体而言、当数据通信速率设置为最大值54Mbps 时、测量结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您如何测量功率? 此处的数据表值应与您从 BoosterPack 中看到的值一致。 您测量的是什么值? 您的电流表有多精确? Wi-Fi 传输是非常短的突发、因此您可能会获得平均功率、而不会获得器件的峰值功率消耗。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vince,

    我们将结合 LaunchPad 评估 BOOSTXL-CC3135。
    测得的电流值 I 是时间平均值、测量位置介于 BOOSTXL-CC3135的 J7的引脚2和引脚3之间。
    该值小于数据表中规定的值。
    数据表中描述的电流值是否为传输时的峰值?

    此致、

    Marubayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、值为峰值。 因此、如果没有高采样电流表、您很可能无法看到这一点。

    BR、

    Vince