主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH
您好!
在此主题中、介绍 CC3220SF 的闪存。
当您通过 Uniflash 或 Embedded/Gang 编程将映像上传到 sFlash 中时、将从映像创建 fileystem。 它包含固件二进制文件(/sys/mcuflashimg.bin)、ServicePack、配置文件、用户文件等 CC3220SF 启动后是复制到 XIP (执行闪存)的固件二进制文件的内容。 该闪存用于代码执行。 因为代码无法直接从 sFlash 执行。 作为固件的主要存储器是包含文件/sys/mcuflashimg.bin.的 sFlash XIP 闪存的内容在 ROM 引导程序引导后同步。
如果 无法直接从 sFlash 运行代码、对于 CC32xxSF、最大固件映像大小是否为1M? (由于 XIP 闪存大小)
2.在 CC32xxS 中 、编程为 sFlash 的固件映像是否从 RAM (256K)运行? 如果是、最大固件映像大小是否为256K (实际上应该更小)?
谢谢。