This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:错误:无法找到.sli 映像文件。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996819/cc3220sf-error-cannot-locate-sli-image-file

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我不熟悉 CCS 和 CC3220、请多多包涵。

我将获得:
错误:找不到.sli 映像文件。

将程序刷写到 launchpad 时。 我可以构建项目并进行调试。

问题出在哪呢? 我在 CC3220 Launchpad 上导入了 TI-RTOS 的"empty"示例。 此外、image.syscfg 具有交叉线图标、这意味着什么? 这是否意味着图像未就绪?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请注意、要使用 SysConfig ImageCreator 的所有功能、需要 CCS 10.2版或更高版本。 您可以检查 CCS 版本吗? 您使用的是 CC32xx SDK 的哪个版本?

    如果您使用的是最新版本、请分享图标的片段。   image.syscfg 是否打开? 此外、请在构建项目时共享控制台输出。

    此致、

    Sarah