This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:无法扫描5gh 通道。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996481/cc3235modsf-cannot-scan-5gh-channel

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

尽管有许多接入点有5gh、但它们根本不会被捕获在扫描列表中。

例如、以下是扫描日志、它们都是2.4ghh。

[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:40]-["AT+wlanpolicyset=scan、hidden_ssid、1.
好的
"]
[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:591]-["AT+wlanscan = 0、30
+wlanscan:sysapp_TimeCapsule、0xe8:0x8d:0x28:0x61:0xFD:0x77、-44、1、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:sysapp_welcome_guest、0xEA:0x8d:0x28:0x61:0xFD:0x78、-44、1、wpa_wpa2、0、TKIP_CCMP、PSK
+wlanscan:iptime、0x90:0x9f:0x33:0xc3:0xc7:0x58、-39、8、open、0、none、none
+wlanscan:A1Care_Analyzer_HIS、0x90:0x9f:0x33:bb9:b2:0x92、-58、5、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xa4:0xa0、-64、11、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_guest_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xa4:0xa1、-64、11、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:A1Care_Analyzer_Test、0x90:0x9f:0x33:0xd5:0x93:0xec、-60、13、wpa_wpa2、0、CCMP、PSK
+WL"
[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:156]-["ANCAN:ISENS_来宾_AP、0x30:0x8b:0x2:0x96:0xA5:0xae、-71、64、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xA5:0xaf、-71、64、wpa2、0、CCMP、PSK
好的

我没有更改代码和 Uniflash 中的任何无线电设置。

谢谢、

Calvin