主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
尽管有许多接入点有5gh、但它们根本不会被捕获在扫描列表中。
例如、以下是扫描日志、它们都是2.4ghh。
[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:40]-["AT+wlanpolicyset=scan、hidden_ssid、1.
好的
"]
[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:591]-["AT+wlanscan = 0、30
+wlanscan:sysapp_TimeCapsule、0xe8:0x8d:0x28:0x61:0xFD:0x77、-44、1、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:sysapp_welcome_guest、0xEA:0x8d:0x28:0x61:0xFD:0x78、-44、1、wpa_wpa2、0、TKIP_CCMP、PSK
+wlanscan:iptime、0x90:0x9f:0x33:0xc3:0xc7:0x58、-39、8、open、0、none、none
+wlanscan:A1Care_Analyzer_HIS、0x90:0x9f:0x33:bb9:b2:0x92、-58、5、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xa4:0xa0、-64、11、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_guest_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xa4:0xa1、-64、11、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:A1Care_Analyzer_Test、0x90:0x9f:0x33:0xd5:0x93:0xec、-60、13、wpa_wpa2、0、CCMP、PSK
+WL"
[2021-01-01T00:00:12][DBG][WIFI.c:1421][ATRx:156]-["ANCAN:ISENS_来宾_AP、0x30:0x8b:0x2:0x96:0xA5:0xae、-71、64、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:isens_AP、0x30:0x8b:b2:0x96:0xA5:0xaf、-71、64、wpa2、0、CCMP、PSK
好的
我没有更改代码和 Uniflash 中的任何无线电设置。

谢谢、
Calvin