This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/994898/cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SUNIFLASH

您好!

我想使用 CC3220S Launchpad 执行射频测试(不点火时的灵敏度和 Tx 功率-与其他器件无连接)

我正在尝试将 Radiotool V1.0.3.16与 CC3220S Launchpad 配合使用。 但我有以下消息

我应该在该器件中闪存什么? 图像? 服务包? 在哪里可以找到这些文件?

我可以使用 Uniflash 来实现这一目的吗?

谢谢、

此致、

Pascal L é ger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    无线电工具软件依赖于运行特定 CC3220应用、以便它能够响应无线电工具发送的命令并适当地配置无线电。

    对于 CC3220S 器件、您可以使用位于源文件/预编译二进制文件/radiotool_CC32xxS_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin 中的预编译二进制文件

    您需要使用 Uniflash 工具将其刷写到 CC3220S 中。 以下是有关如何使用该工具的指南:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST

    如果您按照该指南并在"添加 MCU 映像"步骤中添加该无线电工具文件、则可以将该无线电工具二进制文件刷写到您的 CC3220中。 从这里、您应该能够获得无线电工具来连接到 CC3220S Launchpad 并在其上运行命令。

    如果您需要更多的澄清或对无线电设备的工作有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。

    现在、它使用 Radiotool 进行射频 Tx 测量。

    如何知道 Radiotool v1.0.3.16发送的 AT 命令来驱动 CC3220S?

    因为最后我需要发送 AT 命令来驱动 CC3220S

    我找到了本文档:用户指南 SimpleLink Wi-FiRegisteredAT Command 用户指南

    但我不知道如何使用它来重现 Radiotool v1.0.3.16完成的配置

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    无线电工具应用程序不使用 AT 命令。 它用于自己的专有通信。 由于 AT 无线电工具包是 CC3220无线电工具应用的源代码、因此您可以根据它们创建自己的实现方案。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的回答。

    我们正在寻找一种使用 LabVIEW (测试软件)来驱动 CC3220S 的解决方案。

    关于下面的帖子、似乎无法使用 AT 命令执行射频测试

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/877810/cc3220s-at_command-rf-test-command/3248183?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc3220s%2520AT%2520commands%2520rf%2520test#3248183

    如果无法使用 AT 命令、我们如何使用 LabVIEW 实现这一点?

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我认为您有两个选择:

    • 使用 RadioTool CLI 并从 LabVIEW 调用此 CLI  
    • 检查 C 语言中的无线电工具应用源代码、并将此通信实施到 LabVIEW 中。 该二进制通信协议相对容易实现。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    如 Jan 所述、如果您希望从 LabVIEW 中运行无线电工具命令、则主要的方法是从 LabVIEW 中调用无线电工具 CLI、或 自行在 LabVIEW 中实现 CC32xx 无线电工具应用所期望的 UART 命令。

    我使用 LabView 已经有几年了、但我记得有一种方法可以在 LabVIEW 程序中调用您的操作系统命令行。 您可以使用 Radiotool 用户指南中介绍的命令从此处调用 Radiotool CLI。

    虽然我没有专门使用 LabVIEW 中的 Radiotool CLI、但我在 MATLAB 中使用了它、以帮助执行射频测试测量而不会出现任何问题、因为它是将 Radiotool 工具功能连接到测试程序的最简单方法。 因此、我建议您查看 Radiotool CLI、并探索在 LabVIEW 中调用该命令的可能性。

    此致、

    Michael