This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:闪存程序键盘快捷方式和缓慢的性能

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995680/cc3220sf-flash-program-keyboard-shortcut-and-slow-performance

器件型号:CC3220SF

大家好、

我对 TI 世界很陌生、请多多包涵。

1.我能够在 CCS Preferences > Keys 中创建用于 Build 的键盘快捷方式(锤子图标)。 我找不到用于将编译程序刻录到器件的命令。

我正在使用空的 TI 驱动程序库示例、但构建 CC3220MODASF Launchpad 并对其进行编程几乎需要1分钟。 我第一次读某处需要时间、但之后应该很快。 我出了什么问题?

谢谢大家、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您是否正在使用最新的 SDK 和 CCS? 应该有一个选项来持续地将构建的文件加载到串行闪存中。 有关精确按钮的信息、请参阅此处的指南 :http://software-dl.ti.com/ecs/SIMPLELINK_CC32XX_SDK/4_20_00_07/exports/docs/simplelink_mcu_sdk/sysconfig_imagecreator.html

    现在、我不确定键盘快捷方式是什么、但您需要在 CCS 论坛中查看该函数是否可以绑定到快捷方式。

    至于编译和闪存速度、您是否在重建项目时执行了闪存程序? 器件刷写过程需要相当长的时间、因为每次执行刷写过程时、您都需要创建闪存映像、擦除当前串行闪存内容、然后刷写新映像。 加快重建速度的唯一方法是将闪存程序步骤从重建中排除。

    此致、

    Michael