This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:对 CC3235MODASF12MONR 进行编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995801/cc3235modsf-programming-the-cc3235modasf12monr

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC3235SF

尊敬的 TI 员工:

我有 CC3235MODASF12MONR 模块、希望将其放入 PCB (待设计)中、并在以后使用它与另一个模块发送/接收数据。

1我想知道这个模块可能的编程语言以及如何编程它?

2/ 我是否必须使用 TI SDK?

3对于 TI SDK ,抽象级别是什么? 我在 LAUNCHXL-CC3235SF 板上运行 SDK 示例、但似乎很难将相同的源代码用于其他应用。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    模块和 IC 的软件示例和 SDK 完全相同。 唯一的区别是引脚配置。

    此致、

    Sarah