主题中讨论的其他器件:CC2640
您好!
在这篇文章中、我们知道使用 UART_CONTROL 禁用 RX、让 CC3220进入 LPDS
我们需要在 cc2640广播时禁用 RX、并让 wifi 进入 LPDS、直到 CC2640希望将数据发送到 cc3220。
但不知道如何在 SAP/NPI 内部实现节能?
不过、我们可以在此处启用/禁用、但无法正常工作:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在这篇文章中、我们知道使用 UART_CONTROL 禁用 RX、让 CC3220进入 LPDS
我们需要在 cc2640广播时禁用 RX、并让 wifi 进入 LPDS、直到 CC2640希望将数据发送到 cc3220。
但不知道如何在 SAP/NPI 内部实现节能?
不过、我们可以在此处启用/禁用、但无法正常工作:
您好、Sarah、
我们通过 xdctool 和 lib 内的 makefile 来重建库。
我们不仅使用此库进行配置、还使用此库作为 BLE 门锁和 Wi-Fi 门锁之间的桥梁、尤其是在未连接 Wi-Fi 时。 这就是我们保持 BLE 广播的原因、一旦门打开事件从 BLE 发出、就通过 SAP 将门打开事件传递到 cc3220。
BTW、您的意思是"将 UART_CONTROL 直接添加到 BLE 库中"和"在应用中处理此问题"。 您能否分享一些有关如何在 SAP/SNP 下实现节能的详细信息?
谢谢。