This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:两个模块之间的通信

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995789/launchxl-cc3235sf-communication-between-two-modules

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

尊敬的 TI 专家:

我有两 个 LAUNCHXL-CC3235SF 板、并希望将它们用作主/从板或服务器/客户端、以便将数据从一个板发送到另一个板。

我已经查看了 SDK 4.40示例、并在 CCS 上运行了其中一些示例。 然后我的想法是从一个例子开始,发展它以参加我的目标。

如果我应该使用 atCommand 或 Network_Terminal 示例、我仍然感到困惑。 您为我推荐了什么 DPO?

如果可能、请随时建议其他解决方案。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络终端包含启用客户端-服务器连接的 UDP 和 TCP 套接字示例。 它应该是最简单的使用方法、因为它可以开箱即用演示。

    AT CMD 将需要 在外部主机上开发一个代码(或脚本)。

    根据具体的用例、您应该定义需要哪种类型的通信。 虽然如上所述、TCP/UDP 套接字可能是专有连接中最优和最简单的使用方式、但您也可以检查 MQTT (请参阅客户端 和客户端-服务器示例)和 HTTP (HttpGet 显示 了 HTTP 客户端实现、而本地 OTA 使用内部 HTTP 服务器)。