This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:"Configuration"在 CC3220MODA 上设置 MCU+Image 和调试之间的差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993836/cc3220moda-the-difference-of-configuration-setting-between-mcu-image-and-debug-on-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

您好!

您能否详细介绍 CC3220MODA 上 MCU+Image 和调试之间的"配置"设置差异?
您可以在 CCS 工程-> Properties -> General -> Configuration 中看到它。

我们希望了解以下内容。
1."MCU+Image"设置是否更适合在此环境下构建项目?

如果是"MCU+Image"、它是否从评估板读取某些信息并生成代码?
这个问题的背景是、似乎只有在"MCU+Image"设置时、构建操作才会正常完成。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    区别 应该只是"编译后处理步骤"。 您可以在 CCS IDE 的 Project Properties -> Build -> Steps 部分中看到这些文件。  

    在"MCU+Image"配置中、有两个编译后处理步骤。 第一个编译后处理步骤仅根据工程生成最终的应用程序二进制文件。

    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/armobjcopy -O binary --only-section .text --only-section .const --only-section .cinit --only-section .resetVecs ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.bin

    第二个编译后处理步骤运行 CC3xxx ImageCreator 工具、将应用二进制文件与其他设置以及网络处理器(又称服务包)的固件补丁相结合、以生成完整的器件映像。 此步骤会触发一个操作、以从连接的器件读回一些信息、如 MAC 地址。

    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe syscfg create_image --sdk_path ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR} --json ${CWD}/syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.json --file ${CWD}/syscfg/${BuildArtifactFileBaseName}.sli --mcu  ${CWD}/${BuildArtifactFileBaseName}.bin

    您说项目的"调试"配置不起作用?

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    感谢你的答复。
    您的信息对我们非常有帮助。
    我们将继续检查设置。

    此致、
    Nomo