This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASF 上的高驱动引脚

Guru**** 2813405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995682/launchcc3220modasf-high-drive-pins-on-cc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、

正如我所了解的、CC3220内部具有 MSP432、MSP432的引脚可驱动高达20mA 的电流。

我想知道 CC3220MODASF 引脚可以驱动20mA 的电流吗?

谢谢大家、

Jay