This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:构建错误

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992877/launchxl-cc3235sf-building-errors

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SFSysConfig

尊敬的专家:

我正在 LAUNCHXL-CC3235SF 上运行 AT+Command 示例。 我在构建项目时出错。 您能否告诉我它们是否重要、或者它们是否可以忽略并调试到目标、示例将正常工作。

下面是建筑物的输出日志:

****为项目 AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 构建配置 MCU+Image ****

"C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

编译文件:"../at_commands.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /Users/Brahim /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include /Users/Brahim -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/Users/Brahim /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/posix/ccs Salh/workspace_v10/at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"--include_sensore_v10_tradcs_codes=-tic_sensor_codecnate-tos_codecnature_trate-tos_codecnature=-tos_trateg_codese-tos_trateg_codecnate-board-tos_codecnat_codes=-tos_trateg_trat_codes=-tidat_codecnat_trat_ine-tidat_codecnat_ine-tos_trat_codecnat_codes=-tion_codecnat_ine-tidat_trat_codecnation_sines=-trat_codes=-trat_codes=-trat_codecnat /Users/Brahim
完成构建:"../at_commands.c"

构建目标:"AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/utils /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/http/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/wifi /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/kernel/tirtos/packages -mv7M4 -code_state=16 --float_support=vfplib -me -g -diag_warning=225 -xml_warning=255 -diag_wrap=off -display_error_number -gen_func_subsections=on -z -m"at_cc32xL_tos_ips=/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/atcmd /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/mqtt/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source /Users/Brahim -tex_i_china.i_zh-china.i_china.i_zh-cn"-texccs_cs_zh-tex-cn_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_zh-/Users/Brahim /syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.obj /syscfg/ti_net_config.obj /syscfg/ti_drivers_config.obj /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/lib

完成构建目标:"AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

C:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armobjcopy -O 二进制文件-仅部分.text -仅部分.const -仅部分.cinit -仅部分.resetVecs AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe syscfg create_image --sdk_path C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07 --json C:\users\Brahim Salh\workspace_v10\at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\mc+image/syscfg/ti_drivers_wi_config.json --file C:\tirccs_tos_mccs_t32x_tos_mccs_tirtos_mccs_rtos_tos_r32x_mccs_tos_tos_r_mccs_r32x_tos_tos_mccs_tirtos_tos_mccs_tos_tos_r32x_tos_mccs_tos_tos_tos_tos_mccs_r_r_r_r_ticfg_r32r at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
Makefile:176:目标'post-build'的配方失败
用法:SLImageCreator.exe [-h][-v][-q]
{project、syscfg、image、tools、device、gui_cfg、misc}...
SLImageCreator.exe:错误:无法识别的参数:Salh\workspace_v10\AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image/syscfg/ti_drivers_net_wi_config.json Salh\workspace_v10\ATE_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tos_ccs_tirtos_tos_r32xL_tos_ccs_tirtos_r_rtos_rfg_ccs_tos_tos_r32x_tos_tos_tos_ccs_tirtos_tos_tos_tos_rtos_tos_ccs_r32x_ at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
gmak[2]:[编译后处理]错误2 (忽略)

****构建完成****

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    应用 MCU 二进制文件(AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin)已正确编译。 该二进制文件可用于使用独立的 ImageCreator 工具刷写器件。 遗憾的是、编译后处理错误是为了从 Code Composer Studio 创建用于刷写器件的映像。

    CC32xx SDK 4.40要求 CCS 版本10.2.0或更高版本才能使用其所有功能。 从日志中可以看到、您使用的是版本10.1.1。 您可以尝试 安装最新版本的 CCS 吗?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复!

    我将 CCS 更新为 v10.2、但仍然 有两个被忽略的错误。

    我在尝试清理项目时也遇到错误,它说: gmake:***没有规则使目标“清理”。

    请澄清您对该问题是否有任何想法。

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您能否打开项目属性、转到"常规"、然后转到"产品"并检查 SysConfig 产品版本? 您希望使用 SysConfig v1.7.0。

    由于 MCU 应用程序二进制文件按预期构建、因此您还可以使用独立的 SysConfig ImageCreator 工具生成 SLI 映像并将其刷写到器件中。 查看 SimpleLink Academy 上的 SysConfig ImageCreator 基础知识。 您可以在 以下位置安装独立的 SysConfig 工具:https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您还可以尝试更改工作区路径、使其中没有空格吗? 您的用户名(Brahim Salh) 可能导致此问题。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我已经在使用 SysConfig v1.7。 我还将超空间更改为 C:\Workspace、其中路径中没有空间、但仍然存在被忽略的错误。

    我在尝试清理项目时还遇到以下错误、似乎.hex 文件不存在。

    ****为项目 AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 清理构建配置 MCU+Image ****

    "C:\\ti\\ccs1020\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 12 clean -o

    del /F "syscfg\ti_drivers_config.h""syscfg\ti_utils_build_linker.cmd.genlibs""syscfg\syscfg_c.rov.xs""syscfg\ti_utils_runtime_model.gv""syscfg\ti_rti_runtime_makefgs""syscfg_cs_sym_config_sym_config_symvrfgvr_sym_cs""syscfg_sym_config_symv_cr32xrfg_sym_ctradrivers""sym_sym_cs_regn_sym_cs_sym_rf_regulg_sym_ctrads.tex_ccs_sym_sym_ccs_rf_rf_sym_tcpu_drivers_config_sym_ctrines\ccs.cs_sym_tcpu_drivers_sym_sym_sym_regulecr32xrf_rf_sym_tcp_sym_sym_
    del /F "at_commands.obj""syscfg\ti_drivers_config.obj""syscfg\ti_net_config.obj""syscfg\ti_drivers_net_wifi config.obj""main_tirtos.obj""UART_term.obj"
    del /F "AT_commands.d""syscfg\ti_drivers_config.d""syscfg\ti_net_config.d""syscfg\ti_drivers_net_wifi config.d""main_tirtos.d""UART_term.d"
    rmdir /S/Q "syscfg\""syscfg\"
    无法解压 C:\workspace_v10.2_C\AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image\AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex
    ‚‚CIFI 最不可求解。
    已完成清理

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    Sarah 今天外出、但应该回来、并能够尽快为您提供帮助。

    如上所述、由于应用程序二进制文件正在成功构建、因此您仍然应该能够调试目标。

    您看到的错误应该会阻止您对器件使用 CCS IDE 使用的持久性存储(串行闪存)进行编程。作为闪存问题的权变措施、您可以使用上述 Sarah 提到的工具。 希望这将使您能够继续取得进展、直到她能够进一步研究该问题。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢你的答复。 由于应用程序二进制文件已成功构建、我将继续开发我的应用程序、直到您解决上述问题。

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    我很高兴您能使用独立的 SysConfig 工具继续进行开发。

    我们将继续处理这个问题。 您还可以使用新工作区向我发送构建日志吗?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    其中包括:

    ****为项目 AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 构建配置 MCU+Image ****

    "C:\\ti\\ccs1020\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

    编译文件:"../at_commands.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/posix/ccs /ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/workspace_v10.2_C/at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"--include_v10.2_v10.2_ctrad_codes=-tic_sfrom_board_code_display_codecnat_codes=-/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source -tid_code_board_codecnat_codecnat_codes=-tid_codecnat_codes=-tid_trat_codecnat_codes=-tog_trat_tran_codes_codecnat_codecnat_codes=-tos_codecnat_codes=-tidse-tid_codecnat_codes=-tid_codecnat_intr-tid_trat_codecnat_codes=-tog_codecnat_codecnat_codes=-tos_tr
    完成构建:"../at_commands.c"

    构建目标:"AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/atcmd /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/http/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/mqtt/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/kernel/tirtos/packages -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me -g --diag_warning=225 --link_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on -z -m"at_cc32x_warn=255 --export_i_i_iptos_ex-/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/utils -cn"-tos_iptos_iptos_ccs_ins"/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/lib:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/net/lib -tex-ccs_i:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/wifi -ticn_i_chin_chines_chin_chines_i:-tex-tic_iptos_chine_ina.i_ccs_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_ccs_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china.i_china./syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.obj /syscfg/ti_net_config.obj /syscfg/ti_drivers_config.obj

    完成构建目标:"AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

    C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armobjcopy -O 二进制文件-仅部分.text -仅部分.const -仅部分.cinit -仅部分.resetVecs AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
    C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe syscfg create_image -sdk_path C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07 -json C:\workspace_v10.2_C\AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\mc+image/syscfg/ti_drivers_wi_config.json -file C:\workspace_v10.2_v10.2_ccs_tirtos_mccs_t32x_rtos_tos_ccs_rtos_rtos_r32x_ccs_rtos_rtos_tics\ccs_r32x_rtos_ti_ccs_r32x_tos_r32x_tos_tic_tos_ccs_r32x_tos_r_ticsf_r32x_tos_tos_tos_tic at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin
    Makefile:176:目标'post-build'的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe syscfg create_image - sdk_path C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07 - json C:\workspace_v10.2_C\AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\mc+image/syscfg/ti_drivers_net_wi_config.json - tirtos_ccs_rtos_ccs_rtos_rtos_r32x_ccs_rtos_rtos_r32x_rtos_ccs_rtos_rtos_r32x_rtos_ccs_rtos_rtos_rtos 失败。
    制造(e=2):最有可读性的电子支票。

    gmak[2]:[编译后处理]错误2 (忽略)

    ****构建完成****

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brahim。 我将向我们的工具团队报告此错误。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你