This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:VBAT 3.7V、推荐条件、降额

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/994709/wl1807mod-vbat-3-7v-reccommended-conditions-derating

器件型号:WL1807MOD

大家好,  

我参见 第5.3节  中的 Vbat 典型值 为3.7V 。

现在,如果我提供3.3V  电源,我希望数据表中的特性会降额 吗?  有什么 需要特别注意的?  

BR

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    该器件在 VBAT 上的额定电压为2.9至4.8伏、因此使用该电压不会对性能产生不利影响。

    但请注意、我们的电流测量是在 VBAT @ 3.7V 时进行的。 这意味着、如果您以3.3V 电压运行器件、由于欧姆定律和器件的功率要求、电流消耗可能会略有增加。