请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 您好!
我在我们的硬件中使用 CC3235SF 进行 Wi-Fi 连接。
1.如果没有 Wi-Fi 活动、是否可以将其设置为低功耗模式?
2.是否有办法通过设置使 CC3235SF 保持在复位状态 、以便在不使用时不会消耗任何功率。 是否将 nRESET 引脚保持低电平、使模块保持复位状态、从而不会消耗任何功率?
谢谢、此致、
Subbu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Subbu、您好!
此致、
Sarah