This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835芯片组的蓝牙范围

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993914/wl1835mod-bluetooth-range-for-wl1835-chipset

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

 我们在项目中使用 WL1835、一切正常。
 我们想要调整 BLE 的范围。
  请查看我们的要求、如下所示。
 用于短距离通信的 BLE 范围1M 和-93dB 信号强度。
 适用于中距离通信的 BLE 范围2M 和-83dB 信号强度。
 我们在论坛中生成了一个包含 CS0477853 ID 的查询。
 目前、我们使用 TI 提供的以下文件来更改范围。
 TIInit_11.8.32_short_range.bts
 TIInit_11.8.32_mid_range.bts
 TIInit_11.8.32_large_range.bts   
请帮助我们根据我们的要求更改范围设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的谁为您提供了 BTS 文件? 您可以提供上述先前查询的链接吗?

    谢谢