This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235 + CMOS 成像仪(摄像头)的最佳参考设计

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993599/cc3235sf-best-reference-design-for-cc3235-cmos-imager-camera

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好、TI gurus 太棒了!

我计划将 CC3235 WiFi SoC 用于安防摄像头项目。

我希望通过将低成本8位 CMOS 成像仪直接连接到 CC3235来构建我的设计。

我知道以前为 CC3200 ('CC3200CAMBOOST'或'CC2300摄像机 BoosterPack')和 CC3220提供了硬件参考设计... 但是、这些似乎不再可供购买、并且我先前移植早期 CC3xxx 的代码的工作失败了。

Q1:是否有一个活动的硬件+软件参考设计展示了如何将 CMOS 成像仪连接到 CC323x?

问题2:从硬件和软件角度来看、什么是"最接近的起点"、可以让我更接近我的目标?

非常感谢!

  Jean-Pierre

P.S. 更新了 e2e.ti.com/.../cc3220-how-to-find-the-best-reference-design-for-the-cc3220-camera 上的上一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Pierre、

    遗憾的是、我们尚未在 CC3220器件上开发低成本摄像头设计。 我们最近的所有参考资料都基于 OmniVision 的高性能摄像头。

    CC3200 SDK 中的 driverlib 层应与 CC32xx SDK 中的 CC3220器件(source/ti/devices/cc32xx/driverlib)非常相似。 您是否遇到过移植问题的特定问题?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。  但是、我尝试将 CMOS 成像仪连接到 CC3235、而不是 CC3220…… 也许'35和'20芯片是相当相似的?

    如果需要 CC3200驱动程序的端口、是否有从 CC3200移植到 CC3235的指南?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200、CC3220和 CC3235器件的摄像头接口外设相同。 在较新的 TI 驱动程序抽象层上不支持摄像头接口。 因此、您需要使用 driverlib 或通过寄存器进行访问(TRM 中的详细说明)。 CC3235器件与 CC3200一样支持 driverlib。 作为 CC3235应用的基础、您可以使用一些较旧的 CC3200 SDK 版本(我认为1.40或1.30)中提供的 SDK 示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、感谢您花时间了解有用的移植信息。

    我将为此投入时间、并与小组分享我的调查结果。  希望我可以让 CC3235与 CC3200附带的一些 CMOS 成像器配合使用。

    由于我有 CC3200、CC3220和 CC3235参考板、我将首先尝试使 CC3200正常工作(这在我一段时间前的最后一次尝试失败)、 然后尝试端口不起作用时与调试器观察到的 CC3200上应发生的情况进行端口和比较)

    很高兴知道、在所有三个器件上都存在相同的摄像头接口寄存器的情况下、它"可以正常工作"、但我想知道什么更改会使驱动器和样本无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管 CC32xx 器件的摄像头外设相同、但 CC3200和 CC3235之间的其他方面有所不同。 有不同的主机驱动程序、不同的 RTOS 接口、使用 TI 驱动程序而不是 driverlib 来处理其他外设等 CC32xx SDK 是从第一代到第二代(第三代)的移植指南。 本指南可为您提供一些附加信息。 但请注意、这种移植需要您付出一些努力。

    1月