这不是 TI 编程问题-而是设计/部署问题。 假设我有一个使用 CC3235S for WPA2-ENT 的良好实施的医院设备、我们显然可以在初始设置期间加载专用证书(等等)、但很显然、客户会不时更改 PUBLIC /RADIUS 凭据。 可以使用 USB 和其他技术、但我预见这些技术支持会带来巨大的难题。 我们的设备未连接到患者、也不是特别"重要"-我们只需要 WiFi-Enterprise、因为这就是客户的需求。
我想一下我的简单 WiFi 刻度或恒温器的设计-我在 Android 或 Apple 手机上加载了一个应用程序。 由于手机连接到'WiFi'、手机应用程序会要求我对设备执行物理操作(按住按钮等)、然后手机应用程序会自动配置设备以启用 WiFi 访问。 我想手机会通过将其凭据克隆到量表中来"欺骗"。 有一些安全问题需要考虑、但这是一个不同的主题。
我不是 WiFi 企业领域的专家、但假设通过 WiFi-ENT 连接的手机应用程序可以获得公共物品、比如服务器的公共证书、这是否合理? 我不担心 EAP 用户或密码字符串-人类可能会在应用程序上键入这些字符、但"二进制证书"的想法每年都会发生变化(或在"医院遭到黑客攻击的紧急情况"中)、这是一种可怕的长期支持担忧! 我们完全愿意支付第三方工具的费用、以帮助解决这一持续的现场维护问题。 是否有任何人拥有这种长期支持经验? 有什么建议?