This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:用于 CC3220MODA 的 Code Composer Studio 的系统环境

Guru**** 2511675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993231/cc3220moda-the-system-environment-for-code-composer-studio-using-for-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

您好!

您能否确认以下有关 CCS 的问题?
从 CCSv5到 CCSv10、我们使用的是 CCSv5。

CCS 和 Microsoft Office 2016之间是否存在相关性?
 如果是、CCS 是否支持 Microsoft Office 2016?

CCS 是否支持 Windows10 20H2?
 如果您有任何故障报告、请告知我们。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    CCS 和 Microsoft Office 之间没有相关性。 我已经在测试 PC 上测试了 CCS、但没有安装办公室、它可以运行和构建项目而不会出现错误。

    此测试 PC 还运行 Windows 10版本20H2、没有问题。 我没有听说过该版本的 Windows 有任何问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢你的答复。
    这对我们非常有用。

    此致、
    Nomo