This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:此芯片中的应用 MCU 是否支持 MPU 和 FPU

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992541/cc3235modasf-whether-the-application-mcu-in-this-chip-support-mpu-and-fpu

器件型号:CC3235MODASF

你好。

数据表显示此 WiFi 芯片包含应用 MCU 和网络处理器。

对于此 Arm Cortex-M4应用 MCU、它是否具有 MPU (存储器保护单元)和 FPU (浮动保护单元)?

如果我们使用支持 Arm Cortex-M4和 MPU+FPU 的 SafeRTOS、这种 SafeRTOS 是否可用于 CC3235应用 MCU?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件内的 Cortex-M4应用处理器没有 MPU 和 FPU。 对于 IEEE 754算术、您需要使用软件库。

    TI 在 CC32xx 器件 FreeRTOS 和 TI-RTOS 上提供支持。 它们都不是 CC32xx 器件上经过认证的安全 RTOS。 有关 在 CC32xx 上使用 SafeRTOS 的信息、您应咨询该 RTOS 的制造商。 WiFi 主机驱动程序使用 POSIX 接口、因此它可以移植到也使用 POSIX 的 RTOS。

    有关 TI 专注于功能安全的产品的更多信息、请 点击此处此处。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。