This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:引导加载程序 UART 编程-编程后未成功执行

Guru**** 2951750 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992460/cc3220moda-bootloader-uart-programming---post-programming-was-unsuccessfully-executed

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL、 CC3220SF、 UNIFLASH

您好!

我已将自己的 PCB 设计为将 CC3220MODASF12MONR 模块用作目标 MCU 模块、并且能够通过 CC3220SF-LAUNCHXL 连接到该模块、跳过 UART TX/RX 和 nRESET 线路。

到目前为止、引导加载程序协议似乎正在执行器件识别和闪存编程。

但是、在闪存编程步骤结束时、我看到一条错误消息

[ERROR] Cortex_M4_0:执行 POST 编程失败

最终结果是、由于此后编程错误、我的映像未正确刷写。 我可以在为设备加电时在串行线路上看到默认 WiFi 接入点输出、但还无法在其中加载我的图像。

可以有人指导我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这是我看到的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etsee、

    CC32xx 器件要求 您使用 ImageCreator 工具生成图像并将其刷写到器件中。 有关刷写 SLI 映像 的更多详细信息、请参阅《UniFlash ImageCreator 用户指南》。

    您还可以 在 NWP 用户指南的8.12编程一章中找到所有编程选项和映像文件类型。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。 我一直在使用 Image Creator 创建 SLI 映像、在 CCS IDE 中将目标 MCU 设置为 CC3220SF 以生成.bin、并使用 TI 提供的服务包。 我通过 Image Creator 完成了制作图像的常规过程、并使用 Uniflash 的引导加载程序模式将 SLI 刷写到 CC3220MODASF 中。 当我使用 Image Creator 中的 SLI 映像和正确的 MCU 时、显示不成功的 POST 编程事件的图像会发生什么情况。 此外、当我连接到 MODASF 时、我能够看到4096kb 的闪存、它也向我显示了适当数量的可用用户代码空间。

    仍然无法完成此工作。  :-)

    最棒的
    埃特 SE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etsee、

    SLI 映像格式仅设计为从 ImageCreator 工具刷新、可以从 GUI 中的 Burn 菜单或 SLImageCreator.exe CLI 中刷新。 为什么要使用这种其他方法?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我也曾尝试过-因为这是我用于刷写开发板的方法。 我使用了 ImageCreator 工具、它显示了要完成的编程过程、但在我复位器件时看不到映像引导的任何迹象。 当我通过 UniFlash 连接到器件时、它显示"可用于用户文件"空间为1436KB、因此我知道正在写入一些内容。 我还验证了在使用带有上电复位功能的 SOP 0和1时、出厂模式复位是否正常工作、这会将"可用于用户文件"空间重置为3500KB。 因此、正在发生某种情况、但我无法加载程序。  :-)

    我对 CC3220MODASF 的构建有疑问-这是否是问题的根源? 我将 CC3220SF 器件用作 CC3220MODASF 的构建目标。 这是用于构建的正确目标器件吗?

    感谢你的帮助。

    最棒的
    埃特 SE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etsee、

    是的、您应该使用 CC3220SF 器件作为 CC3220MODASF 的构建目标。 如何在刷写和复位期间配置 SOP 引脚?

    您能否尝试使用相同的 ImageCreator 方法从 SDK 刷写示例?

    此致、

    Sarah