This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:CC3220S 和 CC3200SF

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992854/cc3220s-cc3220s-and-cc3200sf

器件型号:CC3220S

这将是一个新的产品设计、我想选择 CC3220S 或 CC3220SF。

CC3220SF 具有1MB 闪存、但更昂贵。  

两个 MCU 都应与外部闪存连接以存储应用二进制文件。 1MB CC3220SF 的优势是什么?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    使用 SF 变体、您可以执行更大的代码。 S 版本是从256KB RAM 执行的代码。 需要适合您的常见 RAM、如变量、缓冲区、堆栈、堆等 在 SF 器件上、代码可从内部1MB XIP 闪存中执行、并且您的变量、缓冲区都有256KB RAM ...

    所有 CC32xx 器件都必须使用外部 SPI 闪存芯片。 模块中已经集成了 SPI 闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们的应用是简单的物联网、少量数据、我喜欢这个 IC、因为它是 SoC 和新 IC、可以执行模拟测量和 I/O 控制。 WiFi 仅用于云连接。  

    我不知道这个256K RAM 能处理多少、它应该能够处理简单的网页?

    如果256K 不够充足、会产生什么后果? 它会崩溃还是只是缓慢?  

    我不在乎它在云通信中减速、但也不会崩溃。

    此致

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很难说 CC3220S 是否有足够的存储器空间供您的应用使用。 S 和 SF 器件之间的差异与代码的功能相关、而不是 WiFi 或套接字通信。 我将假定 CC3220S 将为您的应用提供足够的资源、但如果您的应用因实施新功能而增长、您可能会达到极限。

    如果您没有足够的 RAM、您将无法实现更多功能、或者需要删除某些功能。

    例如、我使用 CC3220SF、我使用的是1MB 闪存中的312kB 和256KB RAM 中的187kB、具有以下特性:

    • I2C 和 SPI 传感器进行测量、评估警报状态
    • 控制 LCD 显示屏、存储器和 RTC
    • 通过 http/https POST 将数据发送到云
    • 通过 USB 和 TLS 的专有通信协议
    • 数据记录功能
    • 具有多套接字功能且支持 HTML5的 HTTP/https 服务器
    • 发送支持 TLS 和 STARTTLS 的报警电子邮件
    • 支持 Modbus TCP、XML 和 JSON 协议
    • 支持自己的 UDP 发现协议
    • 通过网页支持本地 OTA

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的示例。

    如何通过 CCS 调试器检查 RAM 存储器的使用情况? 我可以使用它来评估和选择合适的 IC。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    对于 CCS、您可以使用 内存分配工具。 此工具显示编译后的内存静态分配。 运行时用于堆动态分配的内存取决于使用的 RTOS。 例如、对于 TIRTOS、您可以使用 ROV。

    1月