This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WL1805使用?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992855/wl1805mod-wl1805-use

器件型号:WL1805MOD

目前,网关上使用的型号是 WL1805,网关的主要控制是 STM32MP1,它实际上使用2.4GHz。 在近距离测试中、WL1805用作 STA、AP 或路由器和网关处于同一位置、网关 ping AP 的延迟约为10-20ms。这是否正常?

2.如何在2.4GHz MIMO 双天线模式下使用 WL1805? 驱动器是默认匹配还是需要配置?MIMO 双天线模式是否改善了延迟和吞吐量?目前、在实际测试中、通过是否连接天线可以看出信号强度、 可以判断连接到 AN2的天线不工作。 如果天线仅连接到 AN2、则无线信号强度非常弱、这与未连接天线的效果类似

3.当通过"iw Dev Wlan0 Link"对 AP 进行距离网关约5米的调整时、您可以看到 TX 比特率不是很稳定、会波动、例如10-54。 兆位/s

4.是否有任何其他可测试的指令或方法?我是否也可以在我自己的 WL1805上切换到调试模式并使用"WLAN 实施调优工具(RTTT)"?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在下面查找我的输入  

    [引用 userid="389663" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/992855/wl1805mod-wl1805-use ]1. 目前、网关上使用的模型是 WL1805、网关的主要控制是 STM32MP1、它实际上使用2.4GHz。 在近距离测试中、WL1805用作 STA、AP 或路由器和网关处于同一位置、网关 ping AP 的延迟约为10-20ms。这是否正常?[/QUERP]

    延迟可能是由于使用了省电模式。 默认情况下、STA 模式下会启用省电模式、预计会出现此类延迟。 您可以在同一 个 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/984486/wl1837mod-power_save-affect-on-ping-latency/3643488#3643488上引用另一个相关主题

    [引用 userid="389663" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/992855/wl1805mod-wl1805-use ]2. 如何在2.4GHz 的 MIMO 双天线模式下使用 WL1805? 驱动器是默认匹配还是需要配置?MIMO 双天线模式是否改善了延迟和吞吐量?目前、在实际测试中、通过是否连接天线可以看出信号强度、 可以判断连接到 AN2的天线不工作。 如果天线仅连接到 AN2、则无线信号强度非常弱、这与未连接天线的影响类似[/引述]

    您可以在 https://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf?ts=1618261826644&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上参阅 wlconf 指南。 请验证器件是否具有两根天线、并启用 MIMO、详情如下。 SISO 40是默认模式。 配置 HT_MODE 的详细信息也包含在同一文档中。  

    •HT_MODE 的映射:

    MIMO: 使用 wl18xx.ht.mode=0

    SISO40:使用 wl18xx.ht.mode=1 (默认)

    SISO20:使用 wl18xx.ht.mode=2

    [引用 userid="389663" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/992855/wl1805mod-wl1805-use ]3. 通过"iw Dev Wlan0 Link"对 AP 进行调整后、可以看到 TX 比特率不是很稳定、会波动、例如10-54。 Mbit/s [/报价]

    要测量吞吐量、最好使用 iperf 命令并生成已知流量并检查数据速率。  

    [引用 userid="389663" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/992855/wl1805mod-wl1805-use ]4. 是否有任何其他可测试的指令或方法?我是否也可以在我自己的 WL1805上切换到调试模式并使用"WLAN 实施调优工具(RTTT)"?[/quot]

    RTTT 主要用于射频测试。 Iperf 是检查吞吐量的首选工具。 有关 iPerf 在线的更多详细信息、请访问(https://onl.wustl.edu/Tutorial/Filters,_Queues_and_Bandwidth/Generating_Traffic_With_Iperf.html)。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Sudharshan K N