This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 AWS 插件上 CCS10.0.0失败

Guru**** 2557090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992355/cc3220sf-launchxl-ccs10-0-0-fails-on-aws-plugin

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我的 CCS10.0.0编译 AWS 插件失败、消息如下所示:

构建文件:"../AWS IoT。syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1000/ccs/utils/sysconfig_1.4.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/.metadata/product.json "-s "C:/ti/aws_cc32xx_4_30_00_02/.metadata/product.json "-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler CCS "./aws_IoT.syscfg"
subdir_rules.mk:9:目标'build-1845622945'的配方失败
错误:SimpleLink CC32XX SDK 版本4.40.00.07至少需要 SysConfig 版本1.5.0。

如何解决?

重新分级

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    CC32xx SDK 4.40使用随 SysConfig 1.7.0版一起提供的 Code Composer Studio v10.2进行了测试。  您始终可以在 SDK 发行说明中找到兼容的软件版本。 为了使用 SysConfig 的所有新功能、需要使用此版本的 CCS: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    安装后,您可以   从“属性”->“常规”->“产品”中更新项目使用的 SysConfig 版本。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我将 CCS V1.0.3安装到我的 PC 上、问题得到了解决、谢谢。

    另一个问题:如何在 AWS 项目中实施外设?  例如:ADC、UART。  

    我尝试使用"TI 系统配置工具"来修改 "Aws_IoT.syscfg"、但当我打开此文件时、

    出现错误" Cannot specify --board without --product"(无法指定--board 而不指定--product)。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是尝试从 CCS 内部打开 AWS IoT。syscfg、还是将其导入到独立的 SysConfig 工具中? 您可以附加屏幕截图吗?

     您应该能够通过以文本文件的形式打开 aws_IoT.syscfg 并将以下文本添加到@客户端来解决此问题:

    --product "simplelink_cc32xx_sdk@4_40_00_07"

    此致、

    Sarah