This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:有关文件系统的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991593/cc3235sf-questions-about-filesystem

器件型号:CC3235SF

您好!

我对文档中找不到的 CC3235SF 文件系统有一些疑问。

当我调用 sl_FsWrite 函数写入1个字节时会发生什么情况? 它是否只在闪存中写入1个字节? 它是否将该字节放入 RAM 中并等待块的4K 字节将其全部写入? 我每次写入1个字节时、它会写入整个4K 字节块吗?

另一个有关文件分配表的问题是、每次我写入该字节时、该表是否会更新? 还是仅在关闭文件时更新?

谢谢、

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一次写入1B 并不是很有效、但应该可以。 该字节将立即写入闪存。 更新后的文件长度将存储在 RAM (高速缓存)中、直到出现下一个 sl_Stop 命令(然后将其存储在文件头中)。

    FAT 表在文件创建、删除或重命名时更新。  FAT 条目主要存储有关文件的静态信息。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、感谢 Anwser。

    更新后的文件长度将仅使用 DE SL_Stop 进行更新? 当我关闭文件时、它不会更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只会在 sl_Stop 时更新(到闪存)(避免 冗余写入周期以防止闪存耐久性受到威胁)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着、即使我关闭文件、如果意外或突然关闭文件、该文件也会被视为无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。