请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 您好!
我对文档中找不到的 CC3235SF 文件系统有一些疑问。
当我调用 sl_FsWrite 函数写入1个字节时会发生什么情况? 它是否只在闪存中写入1个字节? 它是否将该字节放入 RAM 中并等待块的4K 字节将其全部写入? 我每次写入1个字节时、它会写入整个4K 字节块吗?
另一个有关文件分配表的问题是、每次我写入该字节时、该表是否会更新? 还是仅在关闭文件时更新?
谢谢、
Kevin。