This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:通过 UART 和 WiFi 发送数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991972/launchxl-cc3235sf-send-data-over-uart-and-wifi

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

尊敬的专家:

我是  LAUNCHXL-CC3235SF 的新用户、我希望使用 UART 发送/接收数据、并通过 WiFi 发送数据、并使用 WiFi (例如笔记本电脑)在其他设备中读取这些数据。

我想问是否有一些示例(项目)可以使用和修改源代码?  

如果还有其他选项、请告诉我如何发送这些数据?

谢谢!

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx SDK 包含(许多)个显示 WiFi 使用情况的示例以及一些演示 UART 使用情况的示例(例如、请参阅  "驱动程序"示例下的"uartecho")。 您可以参考这两者来创建您的应用。

    您还可以检查 AT 命令示例、该示例基本上是一个代理、为外部主机上的应用程序提供 UART 接口以使用 wi-fi (这种方法的问题是外部主机需要控制 Wi-Fi、而 UART 不是仅用于发送数据。 至少可以参考此示例以显示应用程序如何同时使用这2个接口。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Kobi、

    感谢你的答复。

    我正在使用 AT 命令示例、我可以连接我的 WiFi、但仍然不知道如何读取和捕获我发送到目标(我的笔记本电脑)的数据。

    我使用以下命令:

    AT+WlanConnect="MyWiFi"、wpa_WPA2、"myPassword"、、、

    AT+Socket =iNet、DGRAM、UDP

    AT+Connect=+Socket、iNet、1000、80.215.100.60

    AT+SendTo=0、iNet、1000、80.215.100.60、0、1、1

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Kobi、

    感谢你的答复。

    我正在使用 AT 命令示例、我可以连接我的 WiFi、但仍然不知道如何读取和捕获我发送到目标(我的笔记本电脑)的数据。

    我使用以下命令:

    AT+WlanConnect="MyWiFi"、wpa_WPA2、"myPassword"、、、

    AT+Socket =iNet、DGRAM、UDP

    AT+Connect=+Socket、iNet、1000、80.215.100.60

    AT+SendTo=0、iNet、1000、80.215.100.60、0、1、1

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UDP/数据报(Sendto)、您无需连接(只需使用 Sendto)。

    如果两个设备位于同一个本地网络上,并且应用程序正在等待端口1000上数据报套接字上的数据包 ,则该操作将有效。

    您可以尝试调试 AT 命令代码(例如、在 sl_Sendto 中放置一个断点并检查参数)、但我认为 环境中的某些内容配置不正确。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    运行 AT Command 或网络终端示例时,当我尝试使用 TCP 或 UDP 协议发送数据包时,如何确保我的 PC 正在侦听? 因为我遇到错误-111 (连接被拒绝)

    如何确保端口1000已准备就绪,以及如何将发送到 PC 的数据可视化?

    谢谢!

    B R、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -111表示您没有到达远程端。 您是否能够从另一台设备(而不是 simplelink)连接/发送到服务器(在端口1000处)?

    如果两者都连接到同一 台路由器,并且在同一子网中具有 IP 地址,则消息应正确传输。

    运行 UDP 服务器的代码或应用程序有许多示例(在线)。

    您可以使用监听器来检查流量。

    BR、

    Kobi