This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:从模块中起步-参考设计和提示

Guru**** 2521270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992447/cc3220moda-moving-away-from-modules---reference-designs-and-tips

器件型号:CC3220MODA

大家好!

我们目前正在设计中使用 CC3220MODASM2MONR。 为了降低成本、我们正在考虑直接集成 CC3220RM2ARGKR (正如我所理解的那样、我们将失去额外的安全功能)并完成 FCC 认证流程。  

我想我的第一个问题是:这是一条普遍可取的路线吗? 我希望天线不会出现太多问题、并且我们可以或多或少地实现一些参考设计。 我在数据表中看到了一些参考原理图、但我不清楚这是不是一个最小可行的设计。  

驱动这种情况的主要问题是、在采购组件时、我们装配体的每芯片成本相当高。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay09:

    与 IC 相比、使用该模块的优势在于、您可以利用预认证(节省成本)和更轻松的 PCB 布局(节省时间)。 使用该模块还可以最大限度地降低 EMI 问题的风险。

    供参考-对于非模块版本、支持的最大 sFLASH 大小为256 Mbit。 该模块包含一个32Mbit sFLASH、这也是需要考虑的问题。

    BR、