This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 XDS110闪存程序到定制板(CC3220SF)失败。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992248/cc3220sf-use-xds110-flash-program-to-custom-board-cc3220sf-failed

器件型号:CC3220SF

您好的团队:

我尝试使用 XDS110调试探针闪存程序、但它始终失败(读取数据时超时)。

以下是我尝试过的。

1.use XDS110调试探针闪存程序至定制板(CC3220SF)-> 失败

2.use XDS110调试探针闪存程序至 CC3220SF Launch Board ->失败

3.us将 CC3220SF 的板载 XDS110闪存程序添加到定制板(CC3220SF)->成功

使用外部 XDS110调试探针是否需要进行任何设置? 或者该调试探针与 CC3220SF 不兼容?

此致。

Smith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    CC3220SF 需要 通过 UART 引脚而不是 JTAG 引脚进行刷写。 您能否分享您如何连接探头?

    此致、

    Sarah