This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WiFi P2P

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991597/cc3200-wifi-p2p

器件型号:CC3200

您好!

  此器件是否支持 Wifi P2P? 换言之、我希望在没有无线路由器帮助的情况下在两个 WiFi 模块之间建立通信。 我可以使用802.15.4模块来实现此目的、但我需要的数据速率超过250kbps。 请告诉我您对此问题的看法。

谢谢、

Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 支持 P2P (又称 wifi Direct)。  

    您还可以使用软 AP 连接到电台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。