This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:无法在 AP 模式下连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991872/cc3135mod-cannot-connect-in-ap-mode

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135UNIFLASH

将设备置于 AP 模式后、当我尝试与其连接时、设备未连接、从客户端(Ubuntu 计算机)输出如下:

[301.180717] wlp1s0:使用4c:24:98:D3:40:5b 进行身份验证
[301.19565] wlp1s0:将 auth 发送到4c:24:98:D3:40:5b (尝试1/3)
[301.202343] wlp1s0:已认证
[301.202584] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0:禁用 HT 作为 WMM/QoS 不受 AP 支持
[301.202586] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0:AP 不支持将 VHT 禁用为 WMM/QoS
[301.206052] wlp1s0:与4c:24:98:D3:40:5b 关联(请尝试1/3)
[301.208535] wlp1s0:Rx 等效值从4c:24:98:D3:40:5b (capab=0x431 STATUS=0 AID = 1)
[301.211260] wlp1s0:已关联
[301.299138] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlp1s0:链路就绪
[1267.296106] wlp1s0:通过本地选择从4c:24:98:D3:40:5b 取消身份验证(原因:3=DEAUTH_LEASING)

尝试使用移动设备时、它会在一段时间内获取 IP 地址并断开连接:

用于在 AP 模式下配置器件的代码如下:

slStartRetVal = sl_Start (000);
if (slStartRetVal!= static_cast <_u8>(role_AP))
int16_t 状态= sl_WlanSetMode (Role_AP);
slStartRetVal = sl_Start (000);

RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_IDSL_WLAN_AP_OPT_SSID
strlen (SSID)、(const _u8 *) SSID);

RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID
SL_WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE1、(const _u8 *)&val);

RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_IDSL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL1
(_u8 *)通道(&channel);

RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_IDSL_WLAN_AP_OPT_PASSWORD
strlen (password)、(const _u8 *) password);


/*检查 sl_Start 是否已启动或没有错误*/

if ((slStartRetVal >= 0)||(slStartRetVal == sl_RET_CODE_DEV_END_STARTed))
RetVal = sl_Stop (sl_stop_timeout);
slStartRetVal = sl_Start (000);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 CC3135MOD 端的异步处理程序(SimpleLinkWlanEventHandlerSimpleLinkNetAppEventHandler)返回哪些错误(状态)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 wlaneventhandler 中获取 sl_WLAN_EVENT_STA_ADDED (现在客户端显示正在获取 IP 地址)、然后在一段时间后获取 sl_WLAN_EVENT_STA_REMOVED。 无 NetApp 事件。  

    这种情况发生3次、客户端停止连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已在 CC3135内正确配置和启用 DHCP 服务器。 对于测试、您也可以在 Ubuntu 计算机上设置静态 IPv4地址。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Jan 所述、请检查  内部 DHCP 服务器是否已禁用(通过代码或通过 uniflash 配置)。

    连接成功完成、但站点断开连接、因为它 无法获取 IP 地址。