This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODAS 连接

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991025/cc3220moda-cc3220modas-connections

器件型号:CC3220MODA

您好 TI!

我正在使用 CC3220MODAS 开发应用、该应用必须通过 UART 接收数据并通过 WiFi 发送数据。 请您注意、我希望确保一切都正常、我不会错过一些详细信息。

对于 UART 接口、我已经配置了以下引脚:42-UARTTX、47-UARTRX、51-UARTCTS、52-UARTRTS。

现在我有以下疑问:
芯片(CC3220MODAS)如何知道这些引脚已配置为 UART 功能?
我是否需要做些什么才能使芯片(CC3220MODAS)使用相应的 UART 功能配置这些引脚?

我已经通过一个电阻器上拉电阻器将引脚 VBAT_RESET 连接至3.3V 电源、并将 nRESET 连接至3.3V 电源。
通过这些连接、该模块将处于活动状态并正常工作?

ANT_SEL1和 ANT_SEL2引脚未连接。
通过这些连接、无线通信是否能够正常工作?
您能给我解释一下 ANT_SEL1和 ANT_SEL2引脚的功能吗?

我还没有连接 RF_BG 引脚。

我还有 JTAG 和 SPI 闪存接口访问连接器。

请一切都好、我忘记了吗?
所附图片包含连接的接线图。

真诚地感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc2014、

    请使用 设计检查清单 确保正确配置 CC3220MODA 的发动机区域。 当您打开 Excel 电子表格时、单击底部的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡。 然后向下查看检查清单、确保正确配置每个引脚。 我还建议您查看我们 的参考设计 。 当您查看检查清单时、您会注意到引脚46和47用于 UART 闪存。

    您是否需要两个 UART 接口来与 其他两个器件进行通信?  

    芯片将通过软件知道哪些引脚用于 UART。

    ANT_SEL1和 ANT_SEL2是可用于控制 射频开关以选择天线的引脚。 不建议使用其他方法。

    查看参考设计和检查清单后、您可以 在此处申请设计审查

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    真诚地、非常感谢您的出色而明确的回答!我祝您度过愉快的一天。  

    此致、  

    Alberto