This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何将 UART1添加到 syscfg 文件中、并将 P55用作 TX、将 P57用作 RX

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991181/cc3220sf-launchxl-how-can-add-uart1-to-syscfg-file-with-using-of-p55-as-tx-and-p57-as-rx

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的:

我想将 UART1添加 到 syscfg 文件中、将 P55用作 TX、将 P57用作 RX。  但 在 syscfg GUI 上无法选择引脚55作为 TX、引脚57作为 RX。  有关 UART 的选择列表中未显示引脚55和引脚57。 这是什么原因以及如何在 syscfg 中添加 UART1?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况  下、.syscfg 文件受默认 LaunchPad 配置的限制。 要查看 所有引脚多路复用选项、请从 SysConfig 菜单右上角打开电路板视图、然后单击"使用定制板"。

    您还应该能够创建一个 UART 实例、打开 PinMux 下拉菜单、然后在此处更改 UART 外设。

    此致、

    Sarah