This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:连接外部天线

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220MODA, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/990955/cc3220moda-connect-external-antena

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他部件:CC3220MODCC3200

尊敬的 TI 支持人员:

我使用 CC3220MODASF12MON 进行设计、

我需要连接天线(例如:

  )

我想在 PCB 天线和该天线之间切换。

您能向我展示任何参考设计吗?

非常感谢、

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    不能、使用模块 CC3220MODA (具有集成天线的模块)无法实现这一点。 如果要使用多根天线进行天线分集、则需要使用 CC3220MOD (不带天线)并通过外部射频开关在天线之间切换。 请参阅 CC3200的此硬件、该硬件也可用于 CC3220MOD 的类似用途。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、借助 CC3220MODA、我无法将模块连接到 WiFi SMA Anten。

    谢谢、

    VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果 CC3220无法与另一个 Anten 连接、为什么该模块包含 RF_BG 引脚和 ANT-SEL 引脚?

    谢谢、

    VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    是的、对于 CC3220MODA、您不能使用外部天线。

    由于组装原因、我认为引脚 RF_BG 和 ANT-SEL 引脚位于带有集成天线的模块上。 CC3220MODA 没有能够在引脚 RF_BG 和内部天线之间切换的集成射频开关。 因此、您需要使用不带集成天线的模块并使用肠道射频开关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

     网址为 https://www.ti.com/lit/df/tidrac9/tidrac9.pdf?ts=1617587068697&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

    我在 RF_BG 线路(CC3200)中找到2.4GHz 滤波器、

    但在 pdf 文件 WCS025A 中、行 RF_BG 不包含过滤器(CC3220MODSF)

    包含2.4GHz 滤波器?

    谢谢、

    VU、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    是的、射频滤波器位于所有 CC32xxMOD 模块内。 模块不需要外部滤波器。 来自 CC3220MOD 数据表:

    其他集成组件:

    • 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶振(RTC)
    • 32Mb SPI 串行闪存
    • 射频滤波器和无源组件

    1月