This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:RSA4096企业 PEAP 证书

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/990742/cc3100mod-rsa4096-enterprise-peap-certificate

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC3120

我的客户最近更新了其 Enterprise PEAP 证书,现在在连接到接入点的 CC3100方面出现了问题。   

公钥证书长度从256位更改为512位:RSA4096、并使用 SHA-384消息摘要。  

您能否确认 CC3100是否可以处理此新证书功能? 在提供答案之前、我是否应要求提供更多详细信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不支持、CC3100/CC3200不支持使用4096个 RSA 证书。 这是在较新的 CC3120+中添加的一项功能。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael