This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Follow - CC3220SF:convert .crt 和.key

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1160113/cc3220sf-followup---cc3220sf-convert-crt-and-key

器件型号:CC3220SF

你好

 由于 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158370/cc3220sf-convert-crt-and-key/4356002#4356002中的 TT 已关闭、我必须创建一个后续 TT。

我从 AWS 下载了.crt 文件和 private.key 文件并添加到文件系统。 套接字配置中的文件指向正确。

在这种情况下、sl_Connect 始终返回-1、连接不会通过。

SDK 版本为6.10.00.05

Service Pack 版本为 sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7

我是否遗漏了什么?

BR、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定-1? 我不记得 sl_Connect 返回-1并且似乎与证书无关的任何问题。 也许您有一个包装程序、对于 sl_Connect 的任何错误代码返回-1?

    我们将需要更多详细信息(例如 sl_Connect 或 NWP 日志之前的套接字创建代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!、

    抱歉- sl_Connect 返回0。 但是、在连接期间、sl_Recv 返回-452。 编码格式的器件证书和私钥存储在文件系统中。

    我是否缺少配置?

    BR、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #define SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED (-452L)//安全层被其他大小关闭,TCP 仍处于连接状态*/

    似乎服务器决定终止 TLS。 您需要检查原因(您可以尝试获取 AWS 日志)。

    您可能需要启用您的物联网策略中缺少的内容、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、从 AWS 日志中可以清楚地看到存在授权失败。 将策略设置为 allow_all_Actions 后、TLS 连接成功。

    谢谢你。

    BR、

    Sneha